欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具用机床的加工精度

  • 2022.03.16 17:36:45
  • 米思米
  • 1463

为了保证塑料成型产品的精度,需要对模具型腔、型芯、模架等模具零部件进行高精度的机械加工。机床需要根据模具零部件的形状、材质、硬度等相应进行选择,但是根据机床和加工方法自身的因素,其加工精度存在上限。

模具设计师必须熟知何种机床可以以何种程度的精度完成机械加工。

而加工精度也会影响到模具的制造成本。使用高精度机床则机械加工的成本会上升。另一方面,在粗加工中,即使是低精度的机床也足以完成加工,并且还可以降低成本。

在选定机床时,必须像这样进行多方面的考察。

以下是用于加工模具零部件的机床及其加工精度的示例。

塑料模具用机床及其加工精度

机床名称

常规加工精度

精密加工精度

通用铣床

±0.02

±0.01

NC铣床

±0.02

±0.005

加工中心

±0.02

±0.005

仿形铣床

±0.1

±0.05

成型磨床

±0.01

±0.002

光学仿形磨床

±0.01

±0.003

治具磨床

±0.005

±0.002

型雕放电加工机

±0.02

±0.01

线切割放电加工机

±0.01

±0.002

深孔加工机

±0.01


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities